Pubblicare l'oggetto

Aggiungere un server OPC UA e pubblicare l'oggetto che espone un metodo OPC UA.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    OPC-UA
    e selezionare
    Nuovo
    Server OPC UA
    .
    ServerOPCUA
    viene visualizzato sotto
    OPC-UA
    .
  2. In
    Proprietà
    , accanto a
    Nodi da pubblicare
    , selezionare
    Add
    .
    Per la pubblicazione di nodi viene visualizzata una configurazione dei nodi in
    Nodi da pubblicare
    .
  3. In
    Configurazione1
    , accanto a
    Nodi
    , selezionare
    Add
    .
  4. Da
    Vista progetto
    , trascinare
    MyObject1
    accanto a
    Nodo1
    in
    Proprietà
    .
  5. (Opzionale) Regolare altre preferenze del server OPC UA. Vedere Aggiungere un server OPC UA.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal