Sviluppare un metodo richiamato da client OPC UA esterni
Creare un oggetto con un metodo OPC UA personalizzato che è possibile chiamare da un client OPC UA esterno.
Esempio di applicazione


NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
MethodForExternalClients.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione

- Selezionareper eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.Esegui
- Connettersi al server OPC UA da un client esterno e chiamare il metodo esposto dall'oggetto pubblicato.
Fornire un feedback