Barra degli strumenti principale

La barra degli strumenti principale nella parte superiore di
FactoryTalk Optix Studio
contiene i pulsanti utilizzati da tutte le visualizzazioni del software.
Pulsanti nella barra degli strumenti principale
Elemento
Descrizione
Funzione
Progetto
Apre la Pagina iniziale. La Pagina iniziale consente di creare, aprire o chiudere un progetto.
Salva
Salva il progetto. Selezionare un'opzione dall'elenco per:
  • Salvare il progetto con un nome e una posizione diversi e applicare il controllo versione
  • Salvare ed eseguire il commit delle modifiche apportate al progetto nel repository remoto.
  • Esportare l'applicazione in una cartella o un'unità USB oppure esportare il progetto in un file.
Salva ed esegui commit
Salva le modifiche ed esegue il commit delle modifiche per eseguire il backup nel repository locale.
Push a remoto
Esegue il push delle modifiche salvate e in commit nel repository remoto per consentire agli utenti di visualizzare le modifiche più recenti al progetto.
Pull da remoto
Esegue il pull delle modifiche più recenti dal repository remoto per visualizzare le modifiche più recenti apportate da altri utenti.
Visualizza cronologia
Visualizza la cronologia delle modifiche apportate al progetto. Ripristinare eventuali commit per tornare a una versione precedente del progetto.
Annulla
Annulla l'ultima operazione.
Ripeti
Ripete l'ultima operazione.
Cerca nel progetto
Cercare nomi o valori di oggetti specifici in un progetto per trovare rapidamente gli oggetti.
Sfoglia file di progetto
Apre la finestra delle risorse di progetto per visualizzare, importare o eliminare file di progetto quali immagini, video, documenti e certificati.
Librerie
Apre le librerie predefinite e personalizzate e le variabili dei template.
Apri Soluzione .NET
Apre il progetto .NET per incorporare funzionalità aggiuntive utilizzando codice C# personalizzato.
Apri pagina dashboard
Apre un dashboard di configurazione per iniziare a progettare l'interfaccia utente. Selezionare l'elenco per configurare il dispositivo collegato, il logging dei dati e le ricette, oppure gestire utenti e gruppi.
Arresta
Arresta l'applicazione in esecuzione sul dispositivo target.
Esegui in emulatore
Compila, trasferisce ed esegue l'applicazione sul dispositivo target o sull'emulatore selezionato. Selezionare un dispositivo target diverso dall'elenco.
VPN
Apre una connessione VPN.
Desktop remoto
Apre una connessione Desktop remoto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal