Interfaccia utente di FactoryTalk Optix Studio

Di seguito è riportato un esempio dell'interfaccia utente grafica (GUI) in fase di progettazione.
Componenti di FactoryTalk Optix Studio
Elementi dell'interfaccia
Elemento
Nome
Descrizione
1
Comandi che si applicano a tutte le parti dell'interfaccia utente.
2
Modello informativo del progetto che visualizza il contenuto e la struttura del progetto in nodi. Un nodo può essere un elemento padre con nodi figlio.
3
Tipi di oggetti e tipi di variabili su cui sono basate le istanze degli oggetti. I tipi predefiniti sono raggruppati in cartelle in base allo scopo. I tipi personalizzati sono raggruppati in cartelle che rispecchiano la struttura in
Vista progetto
.
4
Messaggi correlati al funzionamento dell'
Applicazione FactoryTalk Optix
. Le applicazioni che sono in esecuzione e sono collegate a
FactoryTalk Optix Studio
sono visualizzate su
Output dell'emulatore
. Risultati della ricerca del progetto.
5
Schede
Schede degli oggetti aperti in corso di modifica nell'editor. Se si passa il mouse su una scheda per selezionare senza salvare il progetto, viene richiesto di salvare le modifiche apportate.
6
Barra degli strumenti dell'editor
Comandi che si applicano al tipo di oggetto in corso di modifica nell'editor.
7
Editor grafico per gli oggetti. Ciascun editor si apre in una nuova scheda e può essere utilizzato per oggetti grafici e tipi di oggetti come importatori di tag e ricette.
8
Proprietà da impostare per il nodo selezionato in
Vista progetto
o nell'editor degli oggetti.
9
Riquadro Eventi
Metodi con eventi generati dal nodo attualmente selezionato. Vedere Eventi.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal