Eseguire un comando CLI

Eseguire un comando dell'interfaccia della riga di comando (CLI).
Installare
FactoryTalk Optix Studio
. Vedere Guida all'installazione di FactoryTalk Optix.
  1. Per eseguire un comando dell'interfaccia della riga di comando
  2. Aprire il prompt dei comandi.
  3. Nel prompt dei comandi, immettere
    "C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
    version
    \FTOptixStudio"
    seguito dai comandi e dai parametri disponibili.
    Dove
    version
    è la directory che rappresenta la versione di
    FactoryTalk Optix Studio
    installato sul sistema.
    Per ulteriori informazioni sui comandi e i parametri disponibili, vedere Comandi CLI.
    SUGGERIMENTO:
    I comandi seguenti presuppongono che l'installazione di
    FactoryTalk Optix Studio
    sia stata eseguita nella posizione predefinita. Se è stata selezionata una posizione personalizzata per l'installazione di
    FactoryTalk Optix Studio
    , modificare i percorsi di conseguenza.
    Per abbreviare i comandi e invocare l'eseguibile con
    FTOptixStudio
    , aggiungere una variabile di ambiente di sistema o passare alla directory di installazione di
    FactoryTalk Optix Studio
    .
    Ad esempio, immettere
    "C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
    version
    \FTOptixStudio" --help
    per visualizzare un riepilogo dei comandi disponibili nel prompt dei comandi.
Il comando CLI viene eseguito. È possibile che per alcuni comandi venga visualizzata l'interfaccia utente grafica (GUI).
Al termine dell'esecuzione del comando, è possibile che vengano visualizzati i seguenti codici di uscita:
Codici di uscita
Codice di uscita
Descrizione
0
Operazione riuscita.
-1
Operazione non riuscita.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal