Comandi CLI
FactoryTalk Optix Studio
include i seguenti comandi dell'interfaccia della riga di comando (CLI).
SUGGERIMENTO:
I comandi seguenti presuppongono che l'installazione di
FactoryTalk Optix Studio
sia stata eseguita nella posizione predefinita. Se è stata selezionata una posizione personalizzata per l'installazione di FactoryTalk Optix Studio
, modificare i percorsi di conseguenza.Per abbreviare i comandi e invocare l'eseguibile con
FTOptixStudio
, aggiungere una variabile di ambiente di sistema o passare alla directory di installazione di FactoryTalk Optix Studio
.
SUGGERIMENTO:
I comandi
--help
, -h
e --version
hanno la precedenza sugli altri comandi. --help
e -h
hanno la precedenza su --version
.open
Utilizzare il comando
open
per aprire un progetto in FactoryTalk Optix Studio
."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --open project_to_open
[--silent]Parametro | Importanza | Descrizione |
---|---|---|
version | Obbligatorio | Nome della cartella che riflette la versione installata di FactoryTalk Optix Studio . |
project_to_open | Obbligatorio | Percorso al file OPTIX del progetto da aprire. |
--silent | Opzionale | Rendere l'output del comando non dettagliato nel prompt dei comandi. |
new
Utilizzare il comando
new
per creare un progetto."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --new project_to_create
path
[-e | --encrypt-secrets] [--template=template
] [--main-window-width==width
] [--main-window-height==height
] [-l | --in-project-location] [--silent]Parametro | Importanza | Descrizione |
---|---|---|
version | Obbligatorio | Nome della cartella che riflette la versione installata di FactoryTalk Optix Studio . |
project_to_create | Obbligatorio | Nome del progetto. |
path | Obbligatorio | Posizione del progetto. |
-e o --encrypt-secrets | Opzionale | Crittografare i segreti nel progetto. |
--template= template | Opzionale | Nome del template da utilizzare per il progetto. I valori consentiti per template sono:
|
--main-window-width= width | Opzionale | Larghezza della finestra principale in pixel. La larghezza predefinita è 400 pixel |
--main-window-height= height | Opzionale | Altezza della finestra principale in pixel. L'altezza predefinita è 400 pixel |
-l o --in-project-location | Opzionale | Creare il progetto direttamente sotto path |
--silent | Opzionale | Rendere l'output del comando non dettagliato nel prompt dei comandi. |
connect
Utilizzare il comando
connect
per connettere FactoryTalk Optix Studio
a un endpoint."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --connect endpoint
[--silent]Parametro | Importanza | Descrizione |
---|---|---|
endpoint | Obbligatorio | L'indirizzo IP dell'endpoint a cui connettersi. |
--silent | Opzionale | Rendere l'output del comando non dettagliato nel prompt dei comandi. |
deploy
Utilizzare il comando
deploy
per trasferire un'Applicazione FactoryTalk Optix
a un dispositivo locale.Quando si utilizza il comando
deploy
, tenere presente quanto segue:- È necessario eseguire tutte le operazioni di controllo delle versioni necessarie prima del trasferimento diApplicazione FactoryTalk Optix.
- È necessario assicurarsi che le compilazioni diApplicazione FactoryTalk Optixnon comportino errori prima del trasferimento.
- È possibile trasferireApplicazioni FactoryTalk Optixsolo in dispositivi locali.
- Non è possibile trasferireApplicazioni FactoryTalk Optixcon segreti crittografati.
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy project_to_deploy
--ip-address=ip_address
--username=username
[--thumbprint=certificate_thumbprint
] [--disable-project-encryption] [--disable-source-project-transfer] [--transfer-application-files] [--transfer-optimized-project] [--silent]Parametro | Importanza | Descrizione |
---|---|---|
version | Obbligatorio | Nome della cartella che riflette la versione installata di FactoryTalk Optix Studio . |
project_to_deploy | Obbligatorio | Percorso al file OPTIX del progetto da trasferire. |
ip_address | Obbligatorio | L'indirizzo IP del dispositivo target per il trasferimento in Applicazione FactoryTalk Optix . |
username | Obbligatorio | Nome utente per l'accesso al dispositivo target
IMPORTANTE:
Specificare la password utente come variabile di ambiente del sistema
OPTIX_STUDIO_DEPLOYMENT_PASSWORD . |
--thumbprint= certificate_thumbprint | Opzionale | Fornire il thumbprint del certificato del servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optix target per evitare la necessità di interagire con la finestra di dialogo di attendibilità. La finestra di dialogo di attendibilità viene visualizzata solo per il primo trasferimento. Assicurarsi che sia installato Strumenti di FactoryTalk Optix Runtime e il servizio di aggiornamento. Quindi, è possibile ottenere il thumbprint eseguendo questo comando openssl x509 -fingerprint -in UpdateServicePath /PKI/Own/Certs/FTOptixApplication.der -inform DER -nooutdove UpdateServicePath è la directory di installazione del servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optix. |
--disable-project-encryption | Opzionale | Disabilitare la crittografa progetto. |
--disable-source-project-transfer | Opzionale | Disabilitare il trasferimento del progetto di origine al dispositivo target.
IMPORTANTE:
È possibile trasferire i progetti di origine solo ai dispositivi target Windows.
|
--transfer-optimized-project | Opzionale | Ottimizzare il progetto prima del trasferimento. Progetti ottimizzati:
Non è possibile ottimizzare progetti contenenti server OPC UA che espongono l'intero modello o almeno un tag. |
--silent | Opzionale | Rendere l'output del comando non dettagliato nel prompt dei comandi. |
export
Utilizzare il comando
export
per esportare un'Applicazione FactoryTalk Optix
in un file."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" export project_to_export
--platform=platform
--location=location
[--silent]Esempio:
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy "D:\Device Sizing Tool\Projects\BlankProject\BlankProject.optix" --ip-address=172.19.16.187 --username=adminQuando si utilizza il comando
export
, tenere presente quanto segue:- È necessario assicurarsi che le compilazioniApplicazione FactoryTalk Optixnon comportino errori prima dell'esportazione.
- Non è possibile impostare password per leApplicazioni FactoryTalk Optixesportate.
- Non è possibile eseguire l'esportazione diApplicazioni FactoryTalk Optixcon segreti crittografati.
Parametro | Importanza | Descrizione |
---|---|---|
version | Obbligatorio | Nome della cartella che riflette la versione installata di FactoryTalk Optix Studio . |
project_to_export | Obbligatorio | Percorso al file OPTIX del progetto da trasferire. |
--location= location | Obbligatorio | Percorso per la posizione in cui si desidera salvare la Applicazione FactoryTalk Optix . |
--silent | Opzionale | Rendere l'output del comando non dettagliato nel prompt dei comandi. |
--help
Utilizzare il parametro
--help
o -h
per visualizzare un riepilogo dei comandi disponibili nel prompt dei comandi.
SUGGERIMENTO:
La Guida viene visualizzata anche utilizzando parametri imprevisti.
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --help--version
Utilizzare il parametro
--version
per visualizzare la versione di FactoryTalk Optix Studio
."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --versionFornire un feedback