Domande frequenti su caratteristiche e funzionalità
Dove posso trovare la guida in linea?
La Guida più recente di FactoryTalk Optix per la versione stabile corrente di FactoryTalk Optix è disponibile nella Guida di FactoryTalk Optix.
Come posso trovare assistenza passo passo per una funzione specifica?
È possibile trovare guide dettagliate ed esercitazioni per funzioni specifiche nella Guida di FactoryTalk Optix.
È possibile eseguire le applicazioni FactoryTalk Optix su dispositivi mobili?
È possibile accedere alle applicazioni FactoryTalk Optix con presentation engine web tramite un browser web sul dispositivo mobile. Vedere Presentation engine.
FactoryTalk Optix Studio fornisce funzionalità per lo sviluppo di applicazioni conformi a CFR21 Parte 11?
Sì, FactoryTalk Optix Studio offre funzionalità per lo sviluppo di applicazioni conformi a CFR21 Parte 11. Vedere Conformità alla norma 21 CFR Parte 11 e la Norma 21 CFR Parte 11 - Guida dell'utente.
FactoryTalk Optix Studio offre il backup automatico dei progetti?
Sì, FactoryTalk Optix Studio esegue automaticamente il backup dei progetti salvati e conserva gli ultimi tre backup di un progetto salvato. FactoryTalk Optix Studio esegue anche il backup di un progetto prima di eseguire l'upgrade o il downgrade del progetto. È possibile utilizzare il controllo della versione Git per gestire meglio le modifiche nei progetti. Vedere:
Come posso essere avvisato quando viene rilasciata una nuova versione di FactoryTalk Optix?
Per visualizzare le versioni rilasciate di FactoryTalk Optix, vedere Versioni di prodotto - Compatibilità di prodotto e Centro download. È possibile sottoscrivere le nuove versioni di FactoryTalk Optix e ricevere e-mail automatiche su Compatibilità e download.
Quali sono le nuove funzionalità per la nuova versione stabile?
Aprire la pagina FactoryTalk Optix in FactoryTalk Hub. Accedere a FactoryTalk Optix, selezionare l'organizzazione, quindi scegliere
Seleziona
. In fondo alla pagina, è possibile aprire le note sulla versione e il log delle modifiche per FactoryTalk Optix. Per un elenco delle nuove funzionalità della versione selezionata, vedere Funzioni di sistema
nelle note di rilascio.Quali sono le correzioni per la nuova versione stabile?
È possibile rivedere le correzioni per la nuova versione stabile di FactoryTalk Optix aprendo le note sulla versione per una specifica versione stabile ed esaminando le anomalie corrette. Per visualizzare le correzioni per la versione stabile più recente di FactoryTalk Optix, vedere Note sulla versione di FactoryTalk Optix | Anomalie corrette.
Rockwell Automation offre una piattaforma cloud per l'invio dei dati?
Sì, vedere FactoryTalk DataMosaix.
Fornire un feedback