Modificare un template Optix

Per modificare un template Optix definito dall'utente in modo che qualsiasi nuovo progetto creato con il template contenga il contenuto rivisto, aprire il template Optix e modificare il contenuto.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Progetto
    .
    Viene aperta la pagina iniziale.
  2. Per aprire il template Optix, aprire:
    • Template recente. Selezionare
      Home
      o selezionare
      Apri
      , quindi selezionare
      Recente
      per selezionare il template Optix da aprire.
    • Template remoto. Selezionare
      Apri
      , quindi selezionare
      Remoto
      per selezionare il template Optix da aprire oppure immettere un
      URL remoto
      e
      Percorso
      per selezionare un template Optix remoto.
    SUGGERIMENTO: Per informazioni su come emulare template Optix nei dispositivi client, vedere Aggiungere un dispositivo target.
  3. Modificare il contenuto nel template Optix.
  4. Salvare il template Optix con:
    • Lo stesso nome. Dalla barra degli strumenti, selezionare
      Salva
      .
    • Un nome diverso:
      1. Nome
        . Immettere il nuovo nome del template Optix.
      2. Salva come tipo
        . Selezionare
        Template Optix (*.optixt)
        .
      3. Percorso
        . La posizione dei template è di sola lettura.
        SUGGERIMENTO: I template di Optix sono memorizzati in
        C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
        . I nomi dei template Optix sono preceduti da
        FTOptix_template_
        .
      4. (Opzionale)
        Utilizza controllo versione
        . Selezionare per tenere traccia delle modifiche al template Optix e archiviare il template in un repository Git.
      5. (Opzionale)
        Crittografa segreti
        . Selezionare per crittografare i dati sensibili contenuti nel template Optix.
      6. Selezionare
        OK
        .
    • Con lo stesso nome e con commit eseguito nel repository. Dalla barra degli strumenti, selezionare
      Salva
      Salva ed esegui commit
      .
  5. Per chiudere il template Optix, dalla barra degli strumenti principale selezionare
    Progetto
    , quindi sulla pagina iniziale selezionare
    Chiudi progetto
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal