Creare un template Optix
Creare un template Optix che contenga il contenuto predefinito per i progetti basati sul template. È possibile creare un template Optix da un progetto esistente.
- Aggiungere il contenuto che si desidera visualizzare come contenuto predefinito nei progetti creati con il template Optix.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare la freccia giù dopoSalvae selezionare .
- InSalva progetto con nome, compilare:
- Nome. Immettere il nuovo nome del template.
- Salva come tipo. SelezionareTemplate Optix (*.optixt).
- Percorso. La posizione per i template Optix è di sola lettura.SUGGERIMENTO: I template di Optix sono memorizzati inC:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates. I nomi dei template sono preceduti daFTOptix_template_.
- (Opzionale)Utilizza controllo versione. Selezionare per tenere traccia delle modifiche al template Optix e archiviare il template in un repository Git.
- (Opzionale)Crittografa segreti. Selezionare per crittografare i dati sensibili contenuti nel template Optix.
- SelezionareOK.Per visualizzare il nuovo template Optix, scorrere verso destra in base alle esigenze per visualizzare il template Optix. Il nome univoco del template definito dall'utente viene visualizzato in un riquadro nella parte superiore diNuovo progetto.
Fornire un feedback