Oggetti intelligenti
Verificare che la funzionalità sia configurata. Vedere Configurare Oggetti intelligenti.
- Per creare istanze di controller, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartellaSmartObjectse selezionare: .Se si dispone di più controller, è necessario creare più istanze.
- Definire le impostazioni per il controller:
- InControllerFilePath, immettere il percorso del file del controller.
- InIPAddressimmettere l'indirizzo IP del controller.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul controller ed eseguire le azioni riportate di seguito:
- Per leggere il modello Oggetti intelligenti, eseguire il metodoReadModels.Vengono visualizzate le nuove proprietà di SmartObjectImporter, in base alla convenzione di denominazioneTarget per. È possibile utilizzare queste proprietà per definire la posizione del modello diso_model_nameFactoryTalk Optixper i modelli a oggetti di sincronizzazione.
- Per spostare il modello Oggetti intelligenti al modello FTOptix, eseguire il metodoImportSmartObjects.I modelli SmartObjectImporter importati vengono visualizzati nella posizione predefinita, in base alla convenzione di denominazioneTarget per. È possibile utilizzare queste proprietà per definire la posizione del modello diso_model_nameFactoryTalk Optixper i modelli a oggetti di sincronizzazione.
Fornire un feedback