Oggetti intelligenti nella libreria

È possibile scaricare il modello informativo degli oggetti intelligenti di Studio 5000 in un file ACD e utilizzarlo per leggere e scrivere i valori degli oggetti intelligenti in
FactoryTalk®Optix
Runtime.
Il Configuratore di oggetto intelligente Studio 5000 offre le seguenti funzioni:
  • Trasformare i tag Logix esistenti in istanze di Oggetto intelligente FactoryTalk estendendo i tag Logix di base esistenti con un set aggiuntivo di proprietà di configurazione definite dall'utente.
  • Organizzare le istanze di Oggetto intelligente FactoryTalk in modelli informativi e definire la raccolta dati sincrona in base alla gerarchia del modello.
FactoryTalk Optix
utilizza i modelli informativi di Oggetto intelligente FactoryTalk e i dati raccolti, quindi fornisce i dati sincroni contestualizzati alle estensioni.
Configuratore di oggetto intelligente Studio 5000 è disponibile per il download dalla pagina Compatibilità e download (PCDC).
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal