Aggiungere una penna linea array
Aggiungere una penna linea array per visualizzare la distanza tra i valori di una variabile bidimensionale.
Prerequisiti
- Aggiungere una penna linea array
- InVista progetto, selezionare o creare una variabile bidimensionale del tipo di dati Number.Per ulteriori informazioni, vedere Variabili.Ad esempio, creare una variabile del tipo di dati Number[2,2].
- Selezionare o creare un oggettoGraficoXY.
- InProprietà, accanto aPenne, selezionareePenna linea array.
- Creare un collegamento dinamico traArray di puntie la variabile bidimensionale.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- (Opzionale) Rendere modificabile la penna linea array a runtime:
- Impostare la proprietàModificabilesuVero.
- Nell'Array di punti, selezionareeModifica collegamento dinamicoAvanzato.
- Nell'Editor dei collegamenti dinamici avanzati, impostare la direzione del collegamento su
.
array line
Fornire un feedback