Variabili
Una variabile è un attributo di un oggetto. Assegnare un valore a una variabile per visualizzare il valore a runtime.
Visualizzare le variabili da:
- Vista progetto. Passare alla cartella contenente le variabili. La cartellaUInon può contenere variabili.
- Proprietà. Selezionare un oggetto, un tipo o una variabile inVista progettoo selezionare un oggetto nell'editor. Le variabili o le proprietà dell'elemento selezionato vengono visualizzate inProprietà.
attribute
value
Fornire un feedback