Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix
I dispositivi target
Rockwell Automation
eseguono automaticamente Applicazioni FactoryTalk Optix
al momento del trasferimento. Per i dispositivi in cui non è installato il servizio di aggiornamento o per cui l'applicazione di runtime è stata trasferita manualmente, è necessario avviare l'applicazione manualmente sul dispositivo o configurare l'applicazione per l'avvio automatico.Utilizzare
Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
per trasferire in dispositivi locali o remoti. Utilizzare Editor web di FactoryTalk Optix Studio
solo per trasferire in dispositivi remoti. FactoryTalk Optix Studio
utilizza FactoryTalk Remote Access
per trasferire in dispositivi remoti.
IMPORTANTE:
Se
Applicazione FactoryTalk Optix
è già in esecuzione su un dispositivo target, il trasferimento di un'altra applicazione Applicazione FactoryTalk Optix
arresta e rimuove l'applicazione precedente.Prerequisiti
- Configurare il presentation engine per la modalità in cui si eseguiràFactoryTalk Optix.Vedere Configurare presentation engine.
- Confermare cheServizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optixsia eseguito sul dispositivo target.IMPORTANTE: Per funzionare correttamente quando viene eseguito come applicazione,Servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optixrichiede che la porta TCP 49100 sia raggiungibile e un nome utente valido con una password configurata.
- Confermare che il dispositivo target disponga di una licenza valida.IMPORTANTE: Se il dispositivo target non dispone di una licenza,Applicazioni FactoryTalk Optixviene eseguito in modalità demo e termina l'esecuzione automaticamente dopo 2 ore.
- Configurare un dispositivo.IMPORTANTE: Configurare un dispositivo locale o remoto. Per configurare un dispositivo locale, vedere Gestire i dispositivi client. Per configurare un dispositivo remoto, aprireFactoryTalk®Hub™e accedere aFactoryTalk Remote Access. Nella Guida in linea di FactoryTalk Remote Access, vedereVista dominioe scorrere aPer aggiungere un dispositivo. Il dispositivo remoto deve disporre anche del client di runtimeFactoryTalk Remote Accessinstallato e configurato. Nella Guida in linea di FactoryTalk Remote Access, vedereConfigurazione client.
- Per trasferire unApplicazione FactoryTalk Optix
- Selezionare il dispositivo configurato.Per ulteriori informazioni, vedere Selezionare un dispositivo client.
- Se è stato selezionato un dispositivo remoto, è necessario prima stabilire una connessione VPN a tale dispositivo. Selezionareo una connessione desktop remoto selezionandoVPN.Desktop remoto
- Selezionare.Esegui
- Immettere la password utente per il dispositivo target e selezionareOK.
- Per arrestareApplicazione FactoryTalk Optixsul dispositivo target, selezionare.Arresta
L'applicazione sul dispositivo target viene interrotta.
NOTA:
Per scollegare FactoryTalk Optix Studio dal dispositivo target, chiudere il riquadro Output in
FactoryTalk Optix
. L'applicazione continua a essere eseguita sul dispositivo target, ma FactoryTalk Optix
non è più connesso, pertanto i messaggi non vengono più visualizzati nel riquadro Output.Fornire un feedback