Configurare presentation engine

Configurare presentation engine

Aggiungere un presentation engine nativo o un presentation engine web al progetto.
SUGGERIMENTO: Ogni progetto può contenere un singolo presentation engine nativo e un singolo presentation engine web. Se il progetto viene eseguito con il modulo integrato di edge computing (1756-CMEE1Y1), aggiungere un presentation engine web ed eliminare il presentation engine nativo.
  1. In
    Vista progetto
    fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    UI
    e selezionare
    Nuovo
    .
  2. Selezionare uno dei seguenti presentation engine:
    • Presentation engine nativo
      . Creare un presentation engine nativo quando si intende eseguire
      FactoryTalk Optix
      come un'applicazione sul dispositivo locale. Per uno scenario HMI tipico, si tratta del rendering diretto di
      Applicazione FactoryTalk Optix
      sulla pagina del dispositivo target. 
    • Presentation engine web
      . Creare un presentation engine Web per eseguire
      FactoryTalk Optix
      come servizio sul dispositivo di runtime o per eseguire
      FactoryTalk Optix
      come applicazione per interagire con il sistema utilizzando un client Web.
      FactoryTalk Optix
      come servizio esegue automaticamente l'applicazione trasferita con o senza interfaccia utente. Questa modalità viene generalmente utilizzata quando non è presente alcun operatore locale sul dispositivo di runtime.
  3. (Opzionale) Selezionare il
    Presentation engine nativo
    e apportare le modifiche necessarie in
    Proprietà
    .
    • Tempo di polling per variabili dinamiche
      . Intervallo di tempo tra le letture delle variabili.
    • Tipo di rendering per i testi
      . Specifica la modalità di rendering del testo nel controllo dell'UI.
    • Tastiera virtuale abilitata
      . Abilita la tastiera virtuale.
    • Finestra di login
      . Tipo di finestra di login che viene visualizzata all'avvio della sessione quando nessun utente è connesso.
    • Finestra di avvio
      . Tipo di oggetto Finestra creato all'avvio della sessione.
    • Utente iniziale
      . Utente che autentica la sessione.
    • Foglio di stile
      . Oggetti grafici stile.
    • Sessione
      . Oggetto Sessione UI da utilizzare.
  4. (Opzionale) Selezionare il
    Presentation engine Web
    e apportare le modifiche necessarie in
    Proprietà
    .
    • Tempo di polling per variabili dinamiche
      . Intervallo di tempo tra le letture delle variabili.
    • Protocollo
      . Protocollo utilizzato per la comunicazione tra client Web e server Web.
    • Indirizzo IP
      . Indirizzo IP del server Web. Se si ospita localmente il server Web, impostare l'indirizzo IP su
      127.0.0.1
      .
    • Porta
      . Porta utilizzata per la comunicazione tra client Web e server Web.
    • Nome host
      . Nome host del server Web.
    • Numero massimo di connessioni
      . Numero massimo di client Web che possono collegarsi al server Web.
    • Fonti remote consentite
      . Elenco di origini remote che è possibile caricare o utilizzare per accedere alla risorsa corrente. I formati accettati includono il nome dell'indirizzo host o l'indirizzo IP. L'URL, il numero di porta e il percorso sono opzionali. I caratteri jolly (*) come *.example.com sono accettati per i sottodomini, gli indirizzi host e i numeri di porta.
      SUGGERIMENTO: Immettere
      Fonti remote consentite
      per specificare quali URL possono incorporare la risorsa corrente. Le fonti remote consentite offrono maggiore sicurezza e controllo durante il caricamento e l'accesso alle risorse remote.
    • Finestra di login
      . Tipo di finestra di login che si apre all'avvio della sessione e quando nessun utente è connesso.
    • Finestra di avvio
      . Tipo di oggetto Finestra creato all'avvio della sessione.
    • Utente iniziale
      . Utente che autentica la sessione.
    • Foglio di stile
      . Oggetti grafici stile.
    • Sessione
      . Oggetto Sessione UI da utilizzare.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal