Aggiungere il controllo versioni a un progetto esistente

Aggiungere il controllo delle versioni a un progetto esistente che non ha alcun controllo di versione attivo o a un repository remoto che non utilizza un provider di controllo delle versioni supportato. I progetti senza il controllo delle versioni non visualizzano icone per il commit, push o pull delle modifiche o per la cronologia delle versioni. È possibile gestire esternamente le versioni dei progetti utilizzando gli strumenti forniti da un provider di controllo delle versioni.
Prerequisiti
  1. Per aggiungere il controllo versioni a un progetto esistente
  2. Dopo aver aperto il progetto, nella barra degli strumenti principale selezionare la freccia in giù dopo
    Salva
    , quindi selezionare
    Salva con nome
    .
  3. In
    Salva progetto con nome
    , immettere:
    • Nome
      . Il nome del progetto. Utilizzare lo stesso nome del repository remoto.
    • Percorso
      . La cartella che conterrà il progetto.
    • Utilizza controllo versione
      . Selezionare per aggiungere il controllo delle versioni al progetto.
      SUGGERIMENTO:
      Se il progetto ha già il controllo delle versioni e
      Utilizza controllo versione
      è già selezionato,
      FactoryTalk Optix
      crea un nuovo repository locale per il progetto senza cronologia di commit precedente.
    SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo della versione, i nomi del progetto FactoryTalk Optix e i nomi del repository devono corrispondere. I nomi del progetto e del repository devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
  4. Selezionare
    OK
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal