Push delle modifiche a un repository remoto

Eseguire il push delle modifiche apportate a un repository remoto per eseguire il backup del progetto in una posizione diversa dal computer locale e fornire il controllo delle versioni per il progetto. Le modifiche inviate tramite push al repository remoto sono disponibili per altri utenti che lavorano nel progetto.
Quando sono presenti modifiche da inviare in push, viene visualizzato il messaggio "Modifiche locali disponibili per push" nella barra di stato e l'icona
Push a remoto
visualizza un numero blu con il numero di commit da inviare in push.
IMPORTANTE: Quando si esegue il push delle modifiche nel repository remoto, il progetto deve essere sincronizzato, oppure viene richiesto di eseguire il pull dal repository remoto e risolvere i conflitti. Quando sono presenti modifiche da ricevere in pull, viene visualizzato il messaggio "Modifiche locali e remote disponibili per push e pull" nella barra di stato e
Pull da remoto
visualizza un numero blu con il numero di commit da ricevere in pull. 
  1. Nel progetto aperto, selezionare
    Push a remoto
    .
    Se non si dispone di un'identità utente
    FactoryTalk Optix Studio
    , non si è autorizzati al push delle modifiche nel repository remoto.
    Push a remoto
    visualizza "Non è stata configurata alcuna identificazione". Selezionare
    Configura l'identità del provider
    e per configurare l'identità, vedere Impostare le opzioni.
  2. (Opzionale) Se è abilitato il controllo delle versioni per un progetto locale e si sta eseguendo il push delle modifiche dal progetto locale per la prima volta e non è ancora associato al progetto un repository remoto, in
    Push a remoto
    è possibile configurare un repository remoto:
    1. Identità
      . Selezionare la propria identità. Si può trattare della propria identità
      GitLab®
      o
      GitHub®
      .
    2. Proprietario/Gruppo
      . Selezionare il proprietario o il gruppo del repository. Può essere la propria identità o un gruppo a cui si appartiene.
    3. Privato
      . Selezionare per creare un repository privato che solo il proprietario o il gruppo selezionato può associare a un progetto.
    4. Pubblico
      . Selezionare per creare un repository pubblico che altri proprietari e gruppi possono associare a un progetto.
    5. URL
      . Visualizza l'URL del repository in base alle impostazioni selezionate.
    6. Selezionare
      Push a remoto
      per creare un nuovo repository o utilizzare un repository esistente vuoto.
    SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo della versione, i nomi del progetto FactoryTalk Optix e i nomi del repository devono corrispondere. I nomi del progetto e del repository devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
Le modifiche vengono inviate in push al repository e viene visualizzato "Progetto sincronizzato" nella barra di stato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal