Visualizzare gli allarmi nel fuso orario locale remoto

Visualizzare gli allarmi nel fuso orario locale per visualizzare gli eventi degli allarmi in remoto.
  1. Selezionare
    Librerie
    .
  2. In
    Librerie
    , trascinare l'oggetto
    Griglia allarmi
    o
    Griglia storico allarmi
    da
    Widgets
    in un nodo nella cartella
    UI
    .
  3. In
    Vista progetto
    , selezionare l'oggetto allarme.
  4. In
    Proprietà
    , espandere
    Timestamp
    .
  5. In
    Testo
    , reimpostare il valore corrente e selezionare
    Modifica collegamento dinamico
    .
  6. In fondo alla finestra, selezionare
    Avanzato...
  7. Nell'Editor dei collegamenti dinamici avanzati selezionare
    Inserisci
    , quindi
    Valutatore di espressioni
    .
  8. In
    Espressione
    , immettere
    {0} + {1}
  9. Nel riquadro
    {0} DynamicLink
    , selezionare
    Modifica collegamento dinamico
    , quindi
    Alias
    {Item} […]
    AlarmCondition
    Time
    .
  10. In
    {1} DynamicLink
    , selezionare
    Modifica collegamento dinamico
    , quindi
    Alias
    {Sessione}
    Sessione
    Offset fuso orario
    .
  11. Scegliere
    Seleziona
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal