Creare una variabile
Creare una variabile in
Vista progetto
.- InVista progetto, selezionare la cartella o l'oggetto che conterrà la variabile.
- VariabileNella barra degli strumenti.Vista progetto, selezionareAggiungi nuovo, quindi selezionare
- (Opzionale) Per modificare il tipo di dati della variabile, inProprietà, accanto al nome della variabile, selezionare il tipo di dati esistente, quindi selezionare un altro tipo di dati.SUGGERIMENTO:Se l'opzione richiesta non viene visualizzata, selezionareMostra tutti. Iniziare a digitare per selezionare l'elemento da trovare.Per definire un array, selezionareArray, quindi immettere le dimensioni dell'array. Immettere0per creare un array non vincolato.
- InProprietà, selezionaree immettere un valore per la variabile o creare un collegamento dinamico.Se si modifica un valore della variabile array, viene visualizzato l'editor di array. Per ulteriori informazioni, vedere Editor di array.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- (Opzionale) InProprietàselezionare, selezionareDisplay namee immettere il nome visualizzato.
- (Opzionale) InProprietàselezionare, selezionareDescrizione, quindi immettere la descrizione.
- (Opzionale) Impostare l'unità di misura di una variabile.
- (Opzionale) Aggiungere un intervallo a una variabile.
variabile
Fornire un feedback