Aggiungere un intervallo a una variabile
Aggiungere limiti minimo e massimo alle variabili numeriche. I limiti impongono determinati comportamenti quando il valore è al di fuori dei limiti.
- InVista progetto, selezionare una variabile.
- InProprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile numerica e selezionare .
- InEURange, compilare:
- Limite basso. Il limite basso del valore della variabile
- Limite alto. Il limite alto del valore della variabile.
- Vincola. Se impostato suVero, vincola i valori per la variabile ai limiti basso e alto.
intervallo
Fornire un feedback