Applicare uno stile di controllo a un oggetto grafico
Applicare uno stile di controllo a un'istanza o tipo di oggetto grafico specifico. Gli stili dei controlli sovrascrivono lo stile globale.
Prerequisiti
- Configurare un foglio di stile in modo che contenga più stili per un determinato tipo di oggetto grafico. Vedere Configurare un foglio di stile.Ad esempio, aggiungere uno stile personalizzato per gli oggetti interruttore.
- Per applicare uno stile a un oggetto grafico
- InVista progetto, selezionare un oggetto grafico o un tipo di oggetto grafico.Ad esempio, selezionare un pulsante. Gli oggetti pulsante sono dotati di più stili dei controlli predefiniti.
- InProprietà, inStile, selezionare la freccia in giù dopo il valore e selezionare lo stile da applicare.Ad esempio, selezionareRisalto.
L'oggetto grafico o il tipo di oggetto grafico utilizza lo stile di controllo selezionato.
Fornire un feedback