Applicazione di uno stile globale al progetto
Selezionare un foglio di stile di un'
Applicazione FactoryTalk Optix
da visualizzare a runtime.Prerequisiti
- Configurare uno stile globale in un foglio di stile. Vedere Configurare un foglio di stile.
- Per applicare uno stile globale al progetto
- InVista progetto, selezionareNativePresentationEngineoWebPresentationEngine.
- InProprietà, inFoglio di stile, selezionare la freccia in giù dopo il valore del foglio di stile e selezionare il foglio di stile da applicare.
Il progetto utilizza le proprietà
Stile globale
dal foglio di stile selezionato.Fornire un feedback