Creare una NetLogic per animare l'immagine

Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Per creare la NetLogic per animare l'immagine
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    NetLogic di runtime
    .
  3. Fare doppio clic sulla NetLogic.
    Viene aperto l'editor di codice esterno.
  4. Modificare la NetLogic sostituendola con il codice seguente. Vedere Modificare una NetLogic.
    #region Using directives using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.UI; using System.Xml.Linq; using System.Linq; using UAManagedCore; using System.Threading; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : BaseNetLogic { public override void Start() { // LogicObject.Owner is the button, so LogicObject.Owner is the MainWindow svgImage = LogicObject.Owner.Children.Get<AdvancedSVGImage>("AdvancedSVGImage1"); // Retrieve the Path to the SVG var imageAbsolutePath = svgImage.Path.Uri; // Load the SVG into an XDocument xDocument = XDocument.Load(imageAbsolutePath); // Find the first path element var pathNode = xDocument.Descendants().Where(x => x.Name.LocalName == "path").FirstOrDefault(); // Find the first polygon element var polyNode = xDocument.Descendants().Where(x => x.Name.LocalName == "polygon").FirstOrDefault(); // Get the polygon transform attribute polyTransformAttribute = polyNode.Attribute("transform"); // Get the polygon transform attribute pathTransformAttribute = pathNode.Attribute("transform"); } public override void Stop() { keepGoing = false; if (myLRT != null) myLRT.Dispose(); } private void doRotate() { int degrees = 3; while (keepGoing) { Thread.Sleep(50); degrees += 3; if (degrees > 360) degrees = 0; string newTransformPoly = new string("rotate(" + degrees + ", 50, 250)"); polyTransformAttribute.SetValue(newTransformPoly); string newTransformPath = new string("rotate(" + degrees + ", 96, 97)"); pathTransformAttribute.SetValue(newTransformPath); //Update the SVG svgImage.SetImageContent(xDocument.ToString()); } } [ExportMethod] public void rotateSVG() { keepGoing = false; if (myLRT != null) myLRT.Dispose(); keepGoing = true; myLRT = new LongRunningTask(doRotate, LogicObject); myLRT.Start(); } private XDocument xDocument; private AdvancedSVGImage svgImage; private XAttribute polyTransformAttribute; private XAttribute pathTransformAttribute; private LongRunningTask myLRT; private bool keepGoing = true; }
  5. Salvare il codice.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal