Modificare una NetLogic
Modificare il codice della NetLogic utilizzando un editor di codice esterno.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Per modificare una NetLogic
- InVista progetto, fare doppio clic su un oggetto NetLogic.Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.SUGGERIMENTO: Rockwell Automation consiglia di utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
- Nell'editor di codice esterno, modificare il codice della NetLogic e salvare il file.SUGGERIMENTO:È possibile esporre metodi personalizzati aggiungendo tali dichiarazioni:[ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
Fornire un feedback