Debug della NetLogic in remoto
Con Visual Studio, è possibile eseguire il debug in remoto di una NetLogic di runtime sui sistemi Windows.
SUGGERIMENTO:
Il debug da remoto non è possibile sulle HMI per motivi di sicurezza. Per ulteriori informazioni sul debug remoto, vedere Debug remoto - | Visual Studio (Windows) Microsoft Learn.
Per eseguire il debug della NetLogic in locale, vedere Debug locale delle NetLogic.
Prerequisiti
- Nel computer di sviluppo scaricare Visual Studio e impostarlo come editor di codice predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Verificare che il computer client e il computer di sviluppo siano connessi alla stessa rete.
- Per eseguire il debug della NetLogic di runtime in remoto
- Configurare il computer Windows remoto come target inFactoryTalk Optix Studio. Vedere Aggiungere un dispositivo client.
- Arrestare il debugger e il runtime dell'applicazione, quindi modificare il codice.SUGGERIMENTO: Per interrompere il processo di debug remoto, chiudere l'applicazione desktop Debugger remoto o arrestare il debug in Visual Studio.
- Ripetere 3.
Fornire un feedback