Aggiungere un dispositivo client

Configurare un dispositivo client per consentire la distribuzione tramite
Applicazioni FactoryTalk Optix
sulla rete.
  1. Dalla barra degli strumenti principale, accanto a
    Esegui
    , selezionare l'elenco a discesa client.
  2. (Opzionale) In
    Impostazioni dispositivo client
    , per visualizzare solo i dispositivi client remoti attivi, attivare/disattivare
    Dispositivi remoti attivi
    .
    SUGGERIMENTO: Aggiornare i dispositivi client remoti selezionando
    Aggiorna
    .
  3. Selezionare uno dei seguenti:
    • Una cartella e selezionare
      Add
      .
    • Un dispositivo
      FactoryTalk®Remote Access
      e selezionare
      Add
      per aggiungere un dispositivo accessibile dalla rete del dispositivo selezionato
      FactoryTalk Remote Access
      .
  4. (Opzionale) In
    Nome
    , modificare il nome del dispositivo target.
    IMPORTANTE: Solo i caratteri alfanumerici sono consentiti nel nome.
  5. In
    Indirizzo IP
    immettere l'indirizzo IP del dispositivo target.
  6. In
    Nome utente
    , immettere il nome utente per accedere al dispositivo target.
    Nome utente
    Windows®
    Un nome utente di sistema:
    • DOMAIN\
      username
      , per gli utenti di dominio.
    • .username
      , per utenti locali su dispositivi appartenenti al dominio.
    • username
      , per utenti locali su dispositivi non appartenenti al dominio.
    Nome utente Linux
    Un nome utente amministratore.
    IMPORTANTE: È necessario configurare una password per l'utente sul dispositivo target.
  7. (Opzionale) In
    Percorso destinazione
    , immettere il percorso sul dispositivo target in cui trasferire l'applicazione.
    SUGGERIMENTO: Il percorso di destinazione di trasferimento predefinito è
    %localappdata%
    . Definire un percorso personalizzato è utile quando la partizione
    C:\
    sul dispositivo client è protetta da scrittura.
    NOTA: È possibile trasferire un solo progetto. Di conseguenza, qualsiasi applicazione trasferita in precedenza nel
    Percorso destinazione
    rimuove il percorso nella destinazione predefinita e qualsiasi applicazione precedentemente trasferita nella destinazione predefinita rimuove il
    Percorso destinazione
    NOTA: Il
    Percorso destinazione
    è solo per i dispositivi client
    Windows
    che eseguono
    FactoryTalk Optix
    come applicazione.
    Il Percorso destinazione
    non è supportato durante il trasferimento dell'esecuzione di
    FactoryTalk Optix
    come servizio.
  8. (Opzionale) Selezionare
    Crittografia progetto sul dispositivo
    per crittografare il progetto trasferito sul dispositivo target.
    Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia progetto su un dispositivo client.
  9. (Opzionale) Selezionare
    Scarica progetto di origine sul dispositivo
    per scaricare il progetto di origine sul dispositivo target.
    SUGGERIMENTO: Il download del progetto di origine sul dispositivo target consente di caricare il progetto di origine dal dispositivo target al computer di sviluppo. Per ulteriori informazioni, vedere Aprire un progetto.
  10. Scegliere
    Seleziona
    per selezionare il dispositivo client target.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal