Crittografia progetto su un dispositivo client

Crittografare progetti su qualsiasi dispositivo su cui è installato FactoryTalk Optix Update Server.

Ambito crittografia

I file di progetto
YAML
, che rappresentano il modello informativo del progetto, vengono trasferiti come file binari crittografati sui dispositivi client. Per ulteriori informazioni, vedere Formato origine progetto.
Per impostazione predefinita, i componenti dell'emulatore sono crittografati. Non è possibile disabilitare la crittografia dei componenti dell'emulatore.

Operazione di crittografia

I dispositivi client generano chiavi di crittografia pubblica in base all'hardware e alle chiavi
Windows
correnti. Le chiavi di crittografia pubblica in
EncryptionKey.bin
sono memorizzate nei dispositivi client nella cartella
Runtime
. L'applicazione crittografata è collegata all'hardware del dispositivo client specifico.
I progetti crittografati non possono essere copiati o essere eseguiti su un dispositivo client diverso. L'esportazione di un progetto crittografato in un dispositivo o cartella USB non crittografa il progetto compilato.
SUGGERIMENTO: È possibile caricare progetti crittografati dal dispositivo durante l'apertura di un progetto, anche se si è loggati a un'organizzazione diversa da quella utilizzata per sviluppare il progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Aprire un progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal