Importare o esportare ricette a runtime

Utilizzare NetLogic RecipeImportExport per importare ricette da un file
CSV
o esportare ricette in un file
CSV
a runtime.
  1. Per importare o esportare ricette a runtime
  2. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie
    .
  3. In
    Librerie
    :
    1. Selezionare
      Scripts
      .
    2. Dal riquadro a destra, trascinare
      Importatore ed esportatore di ricette
      in una cartella in
      Vista progetto
      .
      Trascinare
      Importatore ed esportatore di ricette
      nella cartella
      Modello
      .
    3. Selezionare
      Chiudi
      .
  4. In
    Vista progetto
    , selezionare l'oggetto
    RecipeImportExport
    .
  5. In
    Proprietà
    :
    1. Nella proprietà
      SchemaRicetta
      , selezionare lo schema ricetta dell'oggetto di riferimento.
    2. Nel
      CSVFile
      immettere il percorso completo del file
      CSV
      da importare o esportare.
      C:\temp\export_recipes.csv
      NOTA: I campi del file
      CSV
      da importare devono corrispondere alle colonne del database.
    3. Nella proprietà
      CSVSeparator
      , impostare il delimitatore CSV.
    4. Per delimitare i campi con le virgolette nel file
      CSV
      , impostare la proprietà
      WrapFields
      su
      Vero
      .
  6. Configurare i pulsanti per attivare l'importazione o l'esportazione:
    • Aggiungere un oggetto Pulsante in un contenitore e associare il suo evento MouseClick al metodo NetLogic Import.
    • Aggiungere un oggetto Pulsante in un contenitore e associare il suo evento MouseClick al metodo NetLogic Export.
    Per ulteriori informazioni, vedere Pulsante e Aggiungere un metodo a un evento esistente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal