Gestire le ricette a runtime

Utilizzare il widget dell'editor ricette per salvare una nuova ricetta, per eliminare una ricetta esistente o per applicare una ricetta sul controller.
Quando l'utente crea, modifica o carica una ricetta dal database a runtime, viene creato automaticamente un alias del nodo
Edit model
nel nodo di progetto principale. Il nodo alias ha lo stesso nome dello schema ricetta a cui fa riferimento. Finché il nodo non viene salvato, eliminato o inviato al controller, contiene una copia temporanea dei dati di ricetta creati, modificati o caricati.
IMPORTANTE: Se l'esecuzione
FTOptixApplication
termina, il nodo
Edit model
e i relativi dati vengono eliminati.
  • Per gestire le ricette a runtime
  • Per memorizzare una nuova ricetta:
    1. Modificare i valori degli ingredienti.
    2. Nell'elenco delle ricette, inserire un nome per la ricetta.
    3. Selezionare
      Salva
      .
  • Per eliminare una ricetta, selezionare una ricetta e selezionare
    Elimina
    .
  • Per applicare una ricetta sul controller:
    1. Selezionare una ricetta.
      Vengono visualizzati i valori degli ingredienti della ricetta.
    2. Selezionare
      Applica
      .
      Nella colonna destra, i valori degli ingredienti vengono caricati nella visualizzazione del controller.
    3. Per modificare i valori degli ingredienti nel controller, modificare i valori, selezionare
      Salva
      e selezionare
      Applica
      .
      I valori degli ingredienti nel controller vengono aggiornati nella colonna di destra.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal