Crittografia dei segreti del progetto
Crittografare i dati sensibili contenuti nei progetti all'interno di un'organizzazione specifica.
Requisiti
Per crittografare i segreti del progetto, durante la creazione di un progetto o il salvataggio di un progetto esistente:
- Accedere aFactoryTalk HubinFactoryTalk Optix Studio.
- Fare parte di un'organizzazione.
- SelezionareCrittografa segreti.
Ambito crittografia
FactoryTalk Optix
:- Crittografa le password nei progetti.
- Crittografa oggetti personalizzati con il tipo di dati Password.
- Nei file di progettoYAML, che rappresentano il modello informativo del progetto, sostituisce i nodiValuecon nodiSecretValuecon valori di testo crittografati.
Progetti con segreti crittografati
FactoryTalk Optix
gestisce i progetti crittografati in vari modi:- L'apertura di un progetto crittografato quando non si dispone di accesso all'organizzazione utilizzata per creare il progetto oscura tutti i segreti del progetto.
- Il salvataggio di un progetto crittografato come progetto non crittografato comporta la rimozione di tutti i segreti.SUGGERIMENTO: Le password degli utenti non sono considerate segreti e non sono crittografate con la chiave FactoryTalk Hub.
- Quando si trasferisce un progetto crittografato in un client non crittografato, viene visualizzato un messaggio di avviso. Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia progetto su un dispositivo client.
- Se si incolla un oggetto da un progetto crittografato in un progetto non crittografato, i segreti vengono oscurati.
- Se si aggiunge un oggetto alle librerie in un progetto crittografato, i segreti vengono oscurati.
- L'incollamento di una password come testo negli Appunti viene disabilitato nei progetti crittografati.
crittografia
Fornire un feedback