Oggetti profilo per diversi presentation engine
Creare collegamenti dinamici tra proprietà booleane di oggetti e gli alias
{Session}/IsNative
e {Session}/IsWeb
. È quindi possibile visualizzare diversi oggetti utilizzando diversi presentation engine.
SUGGERIMENTO:
Scaricare un progetto di esempio:
ProfileObjects.zipPresentation engine nativo e presentation engine web
In questo esempio viene mostrata un'applicazione che visualizza due oggetti diversi in base al presentation engine.

Prerequisiti
- Creare un presentation engine nativo e un presentation engine web. Vedere Configurare presentation engine.
- Creare oggetti di cui si desidera definire il profilo. Vedere Creare un oggetto grafico da un tipo.Ad esempio, è possibile creare due rettangoli di colori diversi.
- Per definire gli oggetti profilo per diversi presentation engine
- InVista progetto, selezionare un oggetto di cui definire il profilo.Ad esempio, selezionare un rettangolo.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico tra una proprietà booleana e:Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.Ad esempio, creare un collegamento dinamico tra la proprietàVisibilitàdell'oggetto e per rendere l'oggetto visibile solo nel presentation engine nativo.
- InVista progetto, selezionare un oggetto di cui definire il profilo.Ad esempio, selezionare un altro rettangolo.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico tra una proprietà booleana e:Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.Ad esempio, creare un collegamento dinamico tra la proprietàVisibilitàdell'oggetto e per rendere l'oggetto visibile solo nel presentation engine nativo.
Il presentation engine nativo e il presentation engine web visualizzano diversi oggetti.
Fornire un feedback