Configurare presentation engine
Aggiungere un presentation engine nativo o un presentation engine web al progetto.
SUGGERIMENTO:
Ogni progetto può contenere un singolo presentation engine nativo e un singolo presentation engine web. Se il progetto viene eseguito con il modulo integrato di edge computing (1756-CMEE1Y1), aggiungere un presentation engine web ed eliminare il presentation engine nativo.
- InVista progettofare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartellaUIe selezionareNuovo.
- Selezionare uno dei seguenti presentation engine:
- Presentation engine nativo. Creare un presentation engine nativo quando si intende eseguireFactoryTalk Optixcome un'applicazione sul dispositivo locale. Per uno scenario HMI tipico, si tratta del rendering diretto diApplicazione FactoryTalk Optixsulla pagina del dispositivo target.
- . Creare un presentation engine Web per eseguireFactoryTalk Optixcome servizio sul dispositivo di runtime o per eseguireFactoryTalk Optixcome applicazione per interagire con il sistema utilizzando un client Web.FactoryTalk Optixcome servizio esegue automaticamente l'applicazione trasferita con o senza interfaccia utente. Questa modalità viene generalmente utilizzata quando non è presente alcun operatore locale sul dispositivo di runtime.
- (Opzionale) Selezionare ilPresentation engine nativoe apportare le modifiche necessarie inProprietà.
- Tempo di polling per variabili dinamiche. Intervallo di tempo tra le letture delle variabili.
- Tipo di rendering per i testi. Specifica la modalità di rendering del testo nel controllo dell'UI.
- Tastiera virtuale abilitata. Abilita la tastiera virtuale.
- Finestra di login. Tipo di finestra di login che viene visualizzata all'avvio della sessione quando nessun utente è connesso.
- Finestra di avvio. Tipo di oggetto Finestra creato all'avvio della sessione.
- Utente iniziale. Utente che autentica la sessione.
- Foglio di stile. Oggetti grafici stile.
- Sessione. Oggetto Sessione UI da utilizzare.
- (Opzionale) Selezionare ilPresentation engine Webe apportare le modifiche necessarie inProprietà.
- Tempo di polling per variabili dinamiche. Intervallo di tempo tra le letture delle variabili.
- Protocollo. Protocollo utilizzato per la comunicazione tra client Web e server Web.
- Indirizzo IP. Indirizzo IP del server Web. Se si ospita localmente il server Web, impostare l'indirizzo IP su127.0.0.1.
- Porta. Porta utilizzata per la comunicazione tra client Web e server Web.
- Nome host. Nome host del server Web.
- Numero massimo di connessioni. Numero massimo di client Web che possono collegarsi al server Web.
- Fonti remote consentite. Elenco di origini remote che è possibile caricare o utilizzare per accedere alla risorsa corrente. I formati accettati includono il nome dell'indirizzo host o l'indirizzo IP. L'URL, il numero di porta e il percorso sono opzionali. I caratteri jolly (*) come *.example.com sono accettati per i sottodomini, gli indirizzi host e i numeri di porta.SUGGERIMENTO: ImmettereFonti remote consentiteper specificare quali URL possono incorporare la risorsa corrente. Le fonti remote consentite offrono maggiore sicurezza e controllo durante il caricamento e l'accesso alle risorse remote.
- Finestra di login. Tipo di finestra di login che si apre all'avvio della sessione e quando nessun utente è connesso.
- Finestra di avvio. Tipo di oggetto Finestra creato all'avvio della sessione.
- Utente iniziale. Utente che autentica la sessione.
- Foglio di stile. Oggetti grafici stile.
- Sessione. Oggetto Sessione UI da utilizzare.
Fornire un feedback