Configurare un visualizzatore PDF

Aggiungere un visualizzatore PDF per inserire un contenitore vuoto per un file PDF, quindi specificare il file PDF da visualizzare. È possibile visualizzare i file PDF locali rispetto al progetto o i file PDF remoti.
  1. In
    Vista progetto
    , in
    UI
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, quindi selezionare
    Nuovo
    Contenuti
    Visualizzatore PDF
    .
  2. In
    Proprietà
    , impostare la
    Modalità zoom
    :
    • Adatta in larghezza
      . Il documento PDF si adatta alla larghezza della pagina.
    • Adatta in altezza
      . Il documento PDF si adatta all'altezza della pagina.
    • Adatta alla pagina
      . Il documento PDF si adatta alla larghezza e all'altezza della pagina.
    • Dimensioni originali
      . Viene visualizzata la dimensione effettiva del documento PDF nel contenitore del visualizzatore PDF.
    • Livello personalizzato
      . Viene visualizzato il livello di zoom specificato per il documento PDF nel contenitore del visualizzatore PDF.
  3. In
    Percorso
    , procedere in uno dei seguenti modi:
    • Selezionare
      Sfoglia
      e selezionare il file PDF locale da visualizzare.
      SUGGERIMENTO:
      Per trovare gli elementi, iniziare a digitare il nome dell'elemento da trovare in
      Seleziona file
      .
      Se il file non viene visualizzato in
      Seleziona file
      , selezionare
      Importa file
      e, in
      Importa file
      , selezionare il file da importare, quindi scegliere
      Seleziona
      .
    • Immettere l'indirizzo del file PDF remoto da visualizzare.
      SUGGERIMENTO:
      Il visualizzatore PDF supporta questi protocolli per la visualizzazione dei file PDF remoti:
      • http
      • https
  4. (Opzionale) Per visualizzare il documento PDF in una pagina specifica, impostare
    Pagina corrente
    sulla pagina da visualizzare.
    Ad esempio, per visualizzare il documento PDF a pagina 5, immettere
    5
    .
  5. (Opzionale) Impostare le proprietà
    Aspetto
    e
    Dimensione e Layout
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal