Visualizzatore PDF

Visualizza un file PDF a runtime.

Funzionamento

Il visualizzatore PDF può visualizzare:
  • Un file PDF locale archiviato nella directory del progetto
  • Un file PDF memorizzato in un server remoto
    Il visualizzatore PDF supporta questi protocolli per la visualizzazione dei file PDF remoti:
    • http
    • https

Caso d'uso

Utilizzare file PDF integrati per fornire agli utenti finali un accesso rapido alla documentazione tecnica.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal