Creare un database ODBC

Creare un oggetto database che recupera i dati da un server SQL o da un server MySQL.
Prerequisiti
Per connettersi a un database ODBC da dispositivi
Windows®
:
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    DataStores
    e selezionare
    Database ODBC
    .
  2. In
    Proprietà
    , in
    Tipo DBMS
    , selezionare il tipo di server database.
  3. In
    Proprietà
    completare:
    • Tipo DBMS
      SQL Server
      o
      MySQL
      .
    • (Opzionale)
      DSN
      (Nome origine dati). Applicabile solo per dispositivi
      Windows
      .
      IMPORTANTE:
      Se specificato, il DSN fornisce automaticamente le proprietà di connessione ODBC.
      Non è possibile sovrascrivere le proprietà DSN completando manualmente i campi
      Server
      ,
      Porta TCP
      ,
      Database
      ,
      Nome utente
      e
      Password
      .
    • Server
      . Indirizzo IP o nome host del server database.
    • Porta TCP
      . Porta TCP del server database.
      NOTA: Il valore predefinito 0 viene risolto in 1433 per i server SQL e 3306 per i server MySQL.
    • Database
      . Nome del database nel server database.
      SUGGERIMENTO: L'indicazione del nome del database è opzionale se il nome del database è specificato nel connettore ODBC.
    • Nome utente
      . Nome dell'utente che può accedere al database.
    • Password
      . Password dell'utente che può accedere al database.
(Opzionale) Configurare la struttura del database. Vedere Configurare una tabella di database.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal