Creare un database interno

Creare un database SQLite interno nel progetto. In genere, i database interni gestiscono i dati che supportano altri oggetti all'interno di
FTOptixApplication
.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    DataStores
    e selezionare
    Database interno
    .
  2. (Opzionale) In
    Proprietà
    , in
    Nome file
    , immettere un nome personalizzato per il file di database.
  3. Impostare
    In memoria
    su uno dei seguenti valori:
    • Vero
      . Rende il database non persistente. I dati memorizzati vengono rimossi quando si riavvia l'
      Applicazione FactoryTalk Optix
      .
    • Falso
      . Rende il database persistente. I dati memorizzati vengono mantenuti quando si riavvia l'
      Applicazione FactoryTalk Optix
      .
(Opzionale) Configurare la struttura del database. Vedere Configurare una tabella di database.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal