Configurare un grafico XY
Configurare un grafico XY per visualizzare i dati.
- InVista progetto, inUI, fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, quindi selezionare .
- (Opzionale) InProprietà, impostare:
- Zoom. Il livello di zoom del grafico.
- X centro. Coordinata X rispetto alla quale centrare il grafico.
- Y centro. Coordinata Y rispetto alla quale centrare il grafico.
- Legenda visibile. Mostra o nasconde la legenda delle penne.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Fornire un feedback