Aggiungere una penna poligono
Aggiungere una penna poligono per visualizzare la distanza tra i valori di una variabile array.
Prerequisiti
- Aggiungere una penna poligono
- InVista progetto, selezionare o creare una variabile array del tipo di dati Number.Per ulteriori informazioni, vedere Variabili.Ad esempio, creare una variabile del tipo di dati Number[2,3].
- InVista progettoselezionare o creare un oggettoGraficoXY.
- InProprietà, accanto aPenne, selezionaree selezionarePenna linea poligono.
- Creare un collegamento dinamico traArray di puntie la variabile array.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback