Variabili del dispositivo

Associare una proprietà di un oggetto grafico a una variabile
Dispositivo
predefinita per visualizzare l'utilizzo della memoria e dell'archiviazione nel dispositivo HMI. Ad esempio, associarla alla variabile
Memoria libera
per visualizzare la quantità di RAM disponibile sul dispositivo HMI. Per associare a una variabile, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
La categoria
Dispositivo
del browser Collegamento dinamico visualizza le variabili relative al dispositivo HMI.
Variabili del dispositivo
Variabile
Tipo
Definizione
Lettura o scrittura
Riavvio necessario
Numero di catalogo
String
Numero di catalogo letto dal controller
Sola lettura
Riavvio non necessario
Frequenza CPU
UInt32
Frequenza operativa della CPU, in megahertz
Sola lettura
Riavvio non necessario
Temperatura CPU
UInt32
Temperatura della CPU in gradi Celsius
Sola lettura
Riavvio non necessario
Utilizzo CPU
UInt32
Percentuale di potenza di elaborazione della CPU utilizzata negli ultimi due secondi
Sola lettura
Riavvio non necessario
Numero di reti Ethernet
UInt32
Numero di reti Ethernet supportate dal dispositivo
Sola lettura
Riavvio non necessario
Numero di porte Ethernet
UInt32
Numero di porte Ethernet fisiche supportate dal dispositivo
Sola lettura
Riavvio non necessario
Data firmware
DateTime
Data del firmware del dispositivo
Sola lettura
Riavvio non necessario
Versione firmware
String
Versione del firmware del dispositivo
Sola lettura
Riavvio non necessario
Codice prodotto hardware
UInt32
Codice prodotto hardware del dispositivo
Sola lettura
Riavvio non necessario
Tipo di prodotto hardware
UInt32
Tipo di prodotto hardware del dispositivo
Sola lettura
Riavvio non necessario
Versione hardware
String
Versione dell'hardware del dispositivo
Sola lettura
Riavvio non necessario
Serie hardware
String
Serie dell'hardware del dispositivo
Sola lettura
Riavvio non necessario
Nome host
String
Nome del dispositivo sulla rete
Lettura/scrittura
Riavvio necessario
Ora di ultimo aggiornamento applicazione
DateTime
Data e ora dell'ultima distribuzione dell'applicazione nel dispositivo
Sola lettura
Riavvio non necessario
Ora ultimo avvio
DateTime
Data e ora dell'ultimo avvio del dispositivo
Sola lettura
Riavvio non necessario
Versione sistema operativo
String
Versione del sistema operativo del dispositivo
Sola lettura
Riavvio non necessario
Nome prodotto
String
Nome del prodotto del dispositivo
Sola lettura
Riavvio non necessario
Modalità protezione abilitata
Boolean
Disabilita gli aggiornamenti di applicazione e firmware sul dispositivo.
Lettura/scrittura
Riavvio necessario
Versione System Manager
String
Versione di System Manager sul dispositivo
Lettura/scrittura
Riavvio necessario
Tempo accensione totale
UInt32
Tempo totale di accensione del dispositivo in ore
Sola lettura
Riavvio non necessario
Memoria libera
UInt32
Memoria RAM inutilizzata nel dispositivo HMI in kilobyte
Sola lettura
Riavvio non necessario
Memoria totale
UInt32
Memoria RAM totale nel dispositivo HMI in kilobyte
Sola lettura
Riavvio non necessario
Memoria utilizzata
UInt32
Memoria RAM utilizzata nel dispositivo HMI in kilobyte
Sola lettura
Riavvio non necessario
Archiviazione libera
UInt32
Memoria non volatile nel dispositivo HMI in kilobyte
Sola lettura
Riavvio non necessario
Archiviazione totale
UInt32
Memoria non volatile totale nel dispositivo HMI in kilobyte
Sola lettura
Riavvio non necessario
Archiviazione utilizzata
UInt32
Memoria non volatile utilizzata nel dispositivo HMI in kilobyte
Sola lettura
Riavvio non necessario
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal