Variabili di sistema
Le variabili di sistema vengono create automaticamente quando si crea l'oggetto
Sistema
in un progetto FactoryTalk®Optix™
. Quando si associa una proprietà di un oggetto grafico a una variabile di sistema, gli oggetti di sistema in Vista progetto
vengono visualizzati come categorie del browser dei collegamenti dinamici.Ogni categoria contiene variabili predefinite:
- Applicazione. Variabili che forniscono un valore velocità di lampeggio. Queste variabili determinano il numero di secondi per cui un valore alterna tra la visualizzazione e la cancellazione di un valore.
- DateTime.Variabili che forniscono i valori di data e ora correnti del dispositivo HMI e consentono di configurare data, ora e fuso orario nel dispositivo HMI.
- Visualizzazione. Le variabili forniscono luminosità, risoluzione, scala e orientamento della schermata.
- Interfacce di rete. Variabili che forniscono le impostazioni di rete, ad esempio gli indirizzi IP per il dispositivo HMI.
- WiFi. Variabili che consentono di associare a modalità funzionamento, nome della rete, modalità di sicurezza, nome utente, password e accesso alla rete LAN.
Fornire un feedback