Backup di un progetto

FactoryTalk Optix Studio
crea automaticamente il backup dei progetti.
Viene eseguito il backup automatico dei progetti:
  • Quando si salva un progetto
  • Quando si aggiorna un progetto per rendere compatibile il progetto con una versione più recente di
    FactoryTalk Optix Studio
  • Ogni volta che si aggiorna un progetto per riparare un progetto danneggiato. Vedere Ripristino di un progetto.
Il percorso predefinito della cartella di backup è:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
Ognuna delle cartelle del progetto è costituita da altre sottocartelle con diversi tipi di backup:
  • Automatico
    . Tre backup, eseguiti quando si salva il progetto.
  • Ripristino
    . Un solo backup, eseguito all'apertura e al tentativo di riparazione di un progetto danneggiato. Vedere Ripristino di un progetto.
  • Aggiornamento
    . Due backup eseguiti quando si aggiorna il progetto per renderlo compatibile con una versione più recente di
    FactoryTalk Optix Studio
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal