Ripristino di un progetto
Se un progetto è danneggiato o sono state salvate delle modifiche indesiderate è possibile ripristinare una versione precedente del progetto.
- Chiudere il progetto.
- Dalla cartella%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]copiare l'intera cartella del backup desiderato.
- Incollare la cartella in una posizione diversa da quella del progetto corrente, oppure eliminare la cartella del progetto corrente e incollare la nuova cartella nella stessa posizione.
- Aprire il progetto.
Fornire un feedback