Aggiunta di istanze di tipi definiti in Companion specifications
Aggiungere al progetto istanze di tipi definiti in
Companion Specifications
uno per uno.
SUGGERIMENTO:
Per aggiungere tutti i nodi da una Companion Specification, vedere Importazione di nodi da NodeSet. Per aggiungere nodi selezionati da una Companion Specification, vedere Aggiunta di un client OPC UA.
Prerequisiti
(Opzionale) Aggiungere il supporto per
OPC UA Companion Specifications
personalizzate a FactoryTalk Optix Studio
. Vedere Importazione di Companion Specifications.- Per aggiungere un nodo da Companion specifications
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto o sulla cartella che conterrà il nodo e selezionare .
- (Opzionale) Aggiunta di oggetti opzionali a un nodo.
- (Opzionale) Aggiunta di elementi della raccolta a un nodo.
Fornire un feedback