Configurazione del Push Agent per Azure IoT Hub
Un esempio di configurazione del Push Agent per l'invio e la ricezione dei dati con il broker Azure IoT Hub.
Proprietà | Valore |
|---|---|
ClientId | MyDevice01 |
BrokerIPAddress | contoso.azure-devices.net |
BrokerPort | 8883 |
BrokerTopic | devices/MyDevice01/messages/event/ |
QoS | 1 Azure Iot Hub non supporta QoS livello 2. Se si utilizza QoS livello 2, Azure Iot Hub chiude la connessione ogni volta che viene inviato un messaggio. |
UseSSL | True |
CACert | |
ClientCert | |
ClientCertPassword | |
Username | contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30 |
Password | SharedAccessSignature sig= signature-string &se=expiry &sr=URL-encoded-resourceURI |
Fornire un feedback