Ridimensionamento della finestra

Impostare le dimensioni dell'oggetto finestra per specificare le dimensioni dell'area di disegno.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare l'oggetto finestra.
  2. In
    Proprietà
    , in
    Altezza
    , immettere il valore per l'altezza della finestra.
  3. In
    Larghezza
    , immettere il valore per la larghezza della finestra.
  4. (Opzionale) In
    Schermo intero
    selezionare
    Vero
    per rendere l'interfaccia utente delle stesse dimensioni dello schermo a runtime.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal