Editor per l'interfaccia utente
Aprire l'editor dell'interfaccia utente aprendo una finestra o un oggetto.

Elemento | Descrizione | Icona | Descrizione |
|---|---|---|---|
![]() | Scheda della finestra o dell'oggetto aperti | ||
![]() | Canvas che visualizza la finestra o l'oggetto aperti | ||
![]() | Area di progettazione per i contenuti della finestra o dell'oggetto aperto | ||
![]() | Barra degli strumenti dell'editor con icone e opzioni che dipendono dagli oggetti selezionati nell'area di progettazione | Seleziona . Seleziona un elemento nell'area di progettazione. | |
Rettangolo . Disegna un rettangolo nell'area di progettazione. | |||
Ellisse . Disegna un ovale nell'area di progettazione. | |||
Linea . Disegna una linea nell'area di progettazione. | |||
![]() | Polilinea . Disegna una polilinea nell'area di progettazione. | ||
![]() | Porta in secondo piano . Porta l'oggetto selezionato dietro a tutti gli oggetti nell'area di progettazione. | ||
![]() | Porta indietro . Porta l'oggetto selezionato dietro l'oggetto successivo nell'area di progettazione. | ||
![]() | Porta avanti . Porta l'oggetto selezionato davanti all'oggetto precedente nell'area di progettazione. | ||
![]() | Porta in primo piano . Porta l'oggetto selezionato davanti a tutti gli oggetti nell'area di progettazione. | ||
![]() | Raggruppamento a sinistra . Allinea gli oggetti selezionati lungo l'ultimo oggetto a sinistra. | ||
![]() | Raggruppamento in alto . Allinea gli oggetti selezionati lungo l'oggetto più in alto. | ||
![]() | Raggruppamento a destra . Allinea gli oggetti selezionati lungo l'ultimo oggetto a destra. | ||
![]() | Raggruppamento in basso . Allinea gli oggetti selezionati lungo l'oggetto più in basso. | ||
![]() | Ancora a sinistra . Ancora gli oggetti selezionati a sinistra mantenendo i margini. | ||
![]() | Ancora in centro . Ancorare gli oggetti selezionati in verticale centrando gli oggetti e reimpostando i margini. | ||
![]() | Ancora a destra . Ancorare gli oggetti selezionati a destra mantenendo i margini. | ||
![]() | Ancora a sinistra e destra . Allargare gli oggetti selezionati in orizzontale sul contenitore. | ||
![]() | Ancora in alto . Ancorare gli oggetti selezionati in alto mantenendo i margini. | ||
![]() | Ancora in centro . Ancorare gli oggetti selezionati in orizzontale centrando gli oggetti e reimpostando i margini. | ||
![]() | Ancora in basso . Ancorare gli oggetti selezionati in basso mantenendo i margini. | ||
![]() | Ancora in alto e in basso . Allargare gli oggetti selezionati in verticale sul contenitore. | ||
Elimina . Rimuove l'oggetto selezionato dall'area di progettazione. | |||
![]() | Selezionare la lingua degli oggetti nell'area di progettazione. | ||
![]() | Selezionare il livello di zoom per l'area di progettazione. | ||
![]() | Selezionare opzioni per specificare la visibilità, il posizionamento allineato degli oggetti e le dimensioni della griglia. |
Fornire un feedback