Esportazione di un'applicazione FactoryTalk Optix in una cartella

Esportare un'
Applicazione FactoryTalk Optix
in una cartella condivisa per trasferire l'applicazione in dispositivi client non accessibili nella rete.
SUGGERIMENTO: Una cartella può contenere una sola
Applicazione FactoryTalk Optix
. Ciascuna
Applicazione FactoryTalk Optix
deve usare una cartella distinta.
  1. Selezionare la freccia accanto a
    Salva
    per aprire il menu a discesa, quindi selezionare
    Esporta
    Applicazione FactoryTalk Optix su cartella
    .
  2. In
    Esporta nella cartella
    , completare:
    • Piattaforma
      . Selezionare il sistema operativo del dispositivo client.
    • Percorso
      . Digitare il percorso per la posizione in cui si desidera salvare l'
      Applicazione FactoryTalk Optix
      . In alternativa, selezionare l'icona cartella per passare alla cartella.
  3. Selezionare
    Esporta
    .
Mentre si esporta l'
Applicazione FactoryTalk Optix
, viene visualizzata una finestra di avanzamento. Al termine dell'esportazione, viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l'utente che l'
Applicazione FactoryTalk Optix
è stata correttamente esportata nel percorso specificato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal