Trasferimento di un'applicazione FactoryTalk Optix da una cartella

Per trasferire un'
Applicazione FactoryTalk Optix
da una cartella su un'unità condivisa o un'unità USB, spostare il file sul dispositivo client ed eseguire il file.
  1. Per trasferire un'
    Applicazione FactoryTalk Optix
    da una cartella
  2. Spostare il file dall'unità condivisa al dispositivo client.
  3. Eseguire
    Applicazione FactoryTalk Optix
    nel sistema client:
    • Sui dispositivi client
      Windows®
      , fare doppio clic su
      FTOptixRuntime.exe
      .
    • Sui dispositivi client Linux, nel terminale, navigare alla cartella di file
      FTOptixRuntime
      e inserire
      ./FTOptixRuntime
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal