Configurazione di un driver di comunicazione

Configurare un driver di comunicazione per importare tag in modalità online o offline.
Prerequisiti
  • Ulteriori informazioni su considerazioni specifiche relative al proprio controller. Vedere Panoramica dei driver di comunicazione.
  • Se si importano tag in modalità offline, esportare i tag da un controller supportato a un file. Consultare l'assistenza utente del controller.
  1. Per configurare un driver di comunicazione
  2. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Apri pagina dashboard
    .
  3. Selezionare
    Configuira le comunicazioni verso i dispositivi
    .
  4. Selezionare
    Nuova stazione
    .
  5. Selezionare un tipo di stazione.
  6. (Opzionale) Modificare il nome della stazione.
  7. Selezionare
    Avanti
    .
  8. Compilare le proprietà e selezionare
    Avanti
    .
  9. Selezionare
    Avanti
    .
  10. Configurare l'importazione dei tag per la stazione:
    SUGGERIMENTO: Alcuni driver di comunicazione potrebbero non supportare l'importazione di tag da controller in modalità online, offline o in entrambe le modalità.
    • Per importare tag nella modalità online, impostare il selettore su
      Online
      .
    • Per importare i tag in modalità offline, impostare il selettore su
      Offline
      e in
      Percorso file
      fornire un percorso al file con i tag controller esportati.
    SUGGERIMENTO: Per selezionare l'oggetto stazione in
    Vista progetto
    , selezionare
    Seleziona nella vista proprietà
    .
  11. Selezionare i tag di interesse e selezionare
    Avanti
    .
  12. (Opzionale) Per configurare un altro driver di comunicazione, selezionare
    Configura un altro dispositivo
    e ripetere la procedura.
  13. Selezionare
    Esci
    .
In
Vista progetto
vengono aggiunte le variabili corrispondenti ai tag selezionati.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal