Panoramica dei driver di comunicazione
Alcuni driver di comunicazione potrebbero avere caratteristiche specifiche.
IMPORTANTE:
Per il driver TwinCAT, FactoryTalk Optix non può importare tag del tipo ITCommObjectServer, perché il tipo ITCommObjectServer non è stato esportato nel file TwinCat tpy.
Driver di comunicazione | Importazione di tag online | Importazione di tag offline |
|---|---|---|
Driver Modbus | ||
Driver MELSEC FX3U | ||
Driver S7TCP | ||
Driver OMRON EtherNet_IP | ||
Driver MELSEC Q | ||
Driver S7 TIA PROFINET | ||
Driver OMRON Fins | ||
Driver CODESYS | ||
Driver TwinCAT | ||
Porta seriale | ||
Driver RA EtherNet_IP |
Fornire un feedback